This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC2538DK:gdb 代理控制台

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/625439/linux-cc2538dk-gdb-agent-console

器件型号:CC2538DK
主题中讨论的其他器件:CC2538UNIFLASH

工具/软件:Linux

您好!

我想使用 gdb 调试 cc2538、但这样做的指南是针对 UniFlash 3 (当前为 UniFlash 4)编写的。  

第一个问题是 UniFlash 3带来了 gdb_agent_console 可执行文件、而 UniFlash 4没有带来。 我通过下载包含所需可执行文件的独立仿真包来解决此问题。 下一个问题是获得正确的.dat (配置?) gdb_agent_console 的文件。 我从 CC2538调试指南中链接的项目存档中获取了它。 我的最后一个问题如下:

当我尝试启动"./gdb_agent_console cc2538nf53.dat"时、我收到一条错误消息、告诉我"没有在 config 中指定支持 gdb 的 CPU "。  

我不确定此消息是否与.dat 文件相关、或者我错过或出错的其他内容。 我还尝试安装 UniFlash 3、但无法安装、因为缺少一些32位库、并且安装程序段反复出现故障。

我知道我可以从 Code Composer Studio 7进行调试、这是可行的、但我想从命令行启动 gdb_agent_console、并使用 arm-none-eabi-gdb 从那里进行调试。 (按照我使用 Ubuntu 14 64位作为系统的方式。)

可以有人帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    让我查看这些器件的合适论坛。 我对他们不熟悉。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我将等待您的回复。

    此致、
    Theodor Mittermair