This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DLP-RF430BP:运行„RF430CL330HTB–电源概念的问题”示例

Guru**** 1476295 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP-RF430BP, MSP-EXP430F5529LP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/627261/ccs-dlp-rf430bp-problems-running-the-rf430cl330htb-concept-for-power-supply-example

器件型号:DLP-RF430BP
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LP

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想通过 MSP-EXP430F5529LP+TRF7970APB 的 NFC 为 MSP-EXP430FR5739LP + DLP-RF430BP 供电。

在 MSP- EXP430FR5739LP + DLP-RF430BP 上,正在运行 NDEF-“发送消息”程序,该程序会将 NDEF 消息发送到所呈现的智能手机 à 这是有效的。

在 MSP-EXP430F5529LP+TRF7970APB 上,正在运行“FF29LP_TFR7970A_All_NFC-modes”代码示例。 我能够将一条 NDEF 消息从智能手机写入此配置、并且发送的消息可以在 CCS 的串行监视器上看到。 à 这也起作用。

现在、我想通过 MSP-EXP430F5529LP+TRF7970APB 为 MSP- EXP430FR5739LP + DLP-RF430BP 供电、我希望看到串行监视器中 NDEF 示例消息的结果。 à 这不起作用。

 

我找到了„RF430CL330HTB–电源概念”描述,并想尝试我的配置(我认为它也适用于 DLP-RF430BP,对吧?) 。 我 µF 了两个肖特基二极管(1N5817)和一个电容器(4、7 μ F、10V)、照常对电路板进行编程并移除了跳线。

 

现在我的问题是:

1) 1)当我对电路板进行编程并添加未修改的 DLP-RF430BP 时、一切都正常。 如果我现在将 DLP-RF430BP 更改为修改版本(使用二极管和电容器)、即使未拆除跳线且电路板由 USB 供电、代码也不会运行。 当所有设备仍通过 USB 供电时、这种配置是否正确或是否正常(=向智能手机发送 NDEF 消息)?

2)“可选100u 容量”是什么? 为什么它是可选的? 如果我选择大小不同的电容器(正如我实际所做的那样)、会发生什么情况? 如果我不包含此可选容量、会发生什么情况?

3) 3)我是否选择了错误的二极管?

4) 4)您是否有其他想法、为什么这不起作用? 我错过了什么吗?

 

感谢您的观看!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Rese、

    您使用的是哪个版本的 BoosterPack? 如果我记得对、V2.0附带了已安装的电容器和二极管。 因此、您不需要修改任何内容、这样的修改可能会导致您观察到的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hallo Ralph、
    感谢您的回答。

    是的,我有 v2.0的 BoosterPack ALN,它上面也有电容器和二极管;)
    第一次尝试使用 ne NFC-Player 读取消息是成功的、因此我能够读取发送的消息。
    遗憾的是、它不能与 CCS 上的"FF29LP_TFR7970A_All_NFC-modes"代码一起工作、我在串行监视器上仍然看不到消息。 当我移动两根天线时、我可以看到 MSP-EXP430FR5739LP 上闪烁的 LED8、因此似乎存在某种能量传输。 但传输数据还不够...
    这是软件/编程问题吗?

    如果我想使用 RF430CL330HTB 尝试此操作、我必须使用二极管和电容器进行修复?

    非常感谢!
    Rese
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Rese、

    对于 FF29LP_TFR7970A_All_NFC_modes 示例、当使用 TI NFC 工具 GUI 时、将"监听时间(msec)"更新为更低。 如果您未使用目标模式、请尝试50mS 或甚至0。