This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP-7970ABP:DLP-7970ABP+CC3200

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, DLP-7970ABP, TRF7970A, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/623166/dlp-7970abp-dlp-7970abp-cc3200

器件型号:DLP-7970ABP
主题中讨论的其他器件:CC3200TRF7970AMSP430F5529

您好!

卡仿真代码适用于 MSP432+DLP-7970ABP。 同样、代码具有所有模式、我认为我们应该使用宏配置所需的模式、但我希望在将 CC3200用作 LaunchPad 时仅实现卡仿真部分。 卡仿真的技术文档正在进行简要介绍。 请指导或提供任何建议以继续。   

谢谢、此致、

Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vamsi、

    您可以在编译时通过更改 nfc_config.h 文件中定义已启用 NFC 模式的#define 来删除其他模式。 在 NFC_config.h 中查找25到42行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacobi、

    我已将固件移植到 CC3200。 我还通过向 DLP-7970A 寄存器写入和读回测试了 SPI 写入和功能、测试了操作正常。

    我正在使用 Samsung S6 Mobile、并尝试通过启用宏 #define NFC_CE_T4TA_ENABLED 使 DLP-7970A 进入卡仿真模式"、但移动设备未检测到、因为存在无源标签。 请帮助。

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vamsi、

    我知道我们的固件可与该智能手机配合使用、因此它可能与移植相关。 处于目标模式非常依赖于时序。 您可能无法为 ISR 提供服务或快速回复收到的命令、三星设备无法识别 TRF7970A。 NFC 智能手机具有由 NFC 论坛标准确定的非常严格的时序要求。 虽然我们的 SLOA227代码根据这些标准进行了测试、并配置为满足这些时序要求、但在移植到其他平台时、可能需要调整这些时序。

    调试的最佳选择是获取 https://www.saleae.com/ 提供的逻辑状态分析器、并使用它来监听 CC3200示例的 SPI 线路和 IRQ 线路、 然后、我们还获得了 MSP430F5529 LaunchPad 并在其上运行 SLOA227 (这将让您观察到与 Samsung S6的正确操作)、并在成功通信期间对 SPI/IRQ 线路进行逻辑捕获。 然后、您可以比较这两个捕获、以查看 CC3200上的时序不够快、并从此处优化固件。