This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS3705:RFID 范围扩展器

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS3705, UCC27424-Q1, MRD2EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/625094/tms3705-rfid-range-extender

器件型号:TMS3705
主题中讨论的其他器件: UCC27424-Q1RF430F5978EVMMRD2EVM

在2012年8月的应用报告 SCBA031中、详细介绍了使用 UCC27424-Q1的 TMS3705范围扩展器电源解决方案。

此参考设计是否仍然存在、是否有 TI 的任何人确认它可以正常工作?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sultan、

    是该文档仍可供查看: www.ti.com/.../scba031.pdf

    它将按应用手册所述工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这仍然是绝对可行的、并且在 RI-ACC-ADR2-10电路板设计中或多或少地实现了这一特性
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RI-ACC-ADR2-10是否与 RF430F5978EVM 配合使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从技术上讲、它应该可以工作、但是您必须在该电路板上对 MSP430进行写入和编程、以生成与本演示中使用的来自 MRD2EVM 的相同唤醒模式。 www.ti.com/.../RF430F5978EVM (我假设您是指)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有 TI 提供的示例代码可用于在 MRD2EVM 中使用的 RI-ACC-ADR-10上生成相同的唤醒模式、以便我们可以测试 RF430F5978EVM 上的范围?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sultan、

    否、没有此类示例代码可用。 这将由您自行开发。