This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538-CC2592EM-RD:导致 IFA 馈点和 SMA 连接器的不同布线宽度

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/624460/cc2538-cc2592em-rd-different-trace-widths-leading-to-ifa-feedpoint-and-sma-connector

器件型号:CC2538-CC2592EM-RD
主题中讨论的其他器件:CC2592

CC2592输出侧的两条布线具有不同的宽度和不同的特性阻抗。  

SMA 连接器件和 IFA 均为50Ω Ω 负载。

从 C3101到 IFA 的走线宽度为0.5mm、在0.175mm FR4上有0.4mm 间隙、并在37欧姆处进行仿真。
从 C3111到 SMA 连接器的替代迹线为0.25mm 宽、间隙为0.15mm 的一半、并在54欧姆时进行仿真。

50Ω 到 Ω 负载有两种不同的射频布线宽度?

谢谢
Steve R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无需在 L3104/C3105结点处连接50欧姆的线路。 最好将组件尽可能靠近放置。

    L3104/C3105是50欧姆端口。 因此、从 C3111到 SMA 连接器的迹线与50欧姆匹配。

    请注意、从 C3111到 SMA 连接器的布线下方有一个参考接地平面、而天线布线下方没有接地平面。

    天线阻抗取决于接地层、元件附近、电路板尺寸 和 单元外壳。 可以使用 C3109和 C3110来调节天线上的任何不匹配。

    我们建议复制我们的参考设计并使用 C3109和 C3110来消除天线上的任何不匹配。

    谢谢、

    PM