This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRPGR30ATGC:发射感测

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TRPGR30ATGC, TRPGP40ATGC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/624291/trpgr30atgc-sense-of-emission

器件型号:TRPGR30ATGC
主题中讨论的其他器件: TRPGP40ATGC

 您好!  

我们需要有关您的 RFID 芯片的更多信息、尤其是 TRPGR30ATGC 和 TRPGP40ATGC?

这些器件用于共享自行车应用、而且芯片并非始终处于读取状态、因此我们想知道:RFID 封装芯片是否具有发射感? 天线位于何处? 它是否始终位于同一侧(一侧是树脂,另一侧不是树脂)?

提前感谢您、  

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastian、

    标签的方向对于成功读取很重要:

    任何应用的读取字段都是特定于该实现的、客户必须通过实验对此进行诊断、以了解每个标签方向相对于射频字段所允许的读取范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、非常感谢您的帮助!