This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:确认最大射频频率范围

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2543, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/622230/cc2650-confirm-the-maximum-rf-frequency-range

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: CC2543CC1350

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。

[问题]
在使用专有模式的情况下、您会告诉我 CC2650的最大射频频率范围吗?
我想知道与数据表第3页上的 CC2543相同的数据。
"无线电部分"射频频率范围为2379至2496MHz

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 CC1350数据表、它涵盖了2152MHz 到2635MHz 的范围。 以下是数据表中的表格。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的回答。
    我明白了。 请将参数(2152MHz 至2635MHz)添加到数据表中吗?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、PM、

    您能否在上一帖子中确认我的请求?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会通知有关人士。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的支持。 我明白了。

    此致。
    Kaka