This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:连接模拟和数字传感器

Guru**** 2813485 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/623493/rf430frl152h-connecting-analog-and-digital-sensors

器件型号:RF430FRL152H

大家好、我正在尝试将两个传感器(模拟温度传感器和数字压力传感器)连接到 RF430FRL152H 应答器。 我使用 TRF7970AEVM 评估板从应答器(RF430FRL152H)读取数据。 温度和压力传感器分别需要2V-5.5V 和1.8V-3.6V 的电压电源。 就电源要求而言、是否可以将这些传感器连接到 RF430FRL152H 应答器?   

我非常感谢你就此事提出的建议。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pubudu、

    有关 RF430FRL152H 电源的详细信息、请参阅常见问题解答指南的第2.4节:www.ti.com/lit/pdf/sloa247

    如果这些是数字传感器、则 SPI 或 I2C 信号需要处于1.5V 逻辑电平。 有关详细信息、请参阅常见问题解答的第2.9节。

    如果这些是模拟传感器、则 SD14的模拟电压输出范围为0至0.9V。 有关详细信息、请参阅常见问题解答的第2.8节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    非常感谢您的回复。 这解决了我的问题。