This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:从器件上的 WCLK 频率(采样率)问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/622291/cc8530-problem-with-wclk-frequency-sample-rate-on-a-slave-device

器件型号:CC8530

您好!  

我在电路板上使用 CC8530、一个在主模式下、一个在从模式下、当网络未激活时、第二个在第二个上出现问题。  

即使两个 CC8530未配对、我也需要使用 I2S 时钟。 问题是,在从机上,默认时钟为:  

  • MCLK:12.29MHz
  • BCLK:3.07MHz
  • WCLK:48kHz

我的另一个需要时钟来生成 I2S 的器件在44.1kHz 的频率下工作、无法使用48kHz 的采样率(WCLK 频率)。

所以我的问题是,对于“EHIF 库”,是否有方法可以更改该频率?  

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    检查了 DN120中提供的示例后、我无法找到任何显示频率变化的示例。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JXS、

    我希望你们做得好。

    Mallyck 先生是我的客户、我想跟进您对您的问题。

    如果我很清楚、那么无法更改时钟频率?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mallyck、

    从设备将默认为最高设置、直到加入网络。 连接到主器件后、它会将时钟速度更改为主器件配置、然后即使在失去与主器件的连接后也保持此状态。

    解决此问题的一种方法是从配置文件中删除48kHz 选项。
    1) 1)转到 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\PurePath Wireless Configurator\AUDIO_devices
    2) 2)将适当的文件复制到 C:\Users\xxxxx\Documents\Texas Instruments\PurePath Wireless Configurator\audio_devices
    3) 3)在文件中找到此行:" 32000.40275,44100,48000 "
    4) 4)删除"、48000"

    然后、从器件应默认为44100、而不是48000。

    此致、
    Fredrik