This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:读取 PARTNUM 和修订版本值

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/622594/cc2500-read-partnum-and-revision-value

器件型号:CC2500

您好、香榭丽舍

我的客户提到他可以从0x00到0x2E 访问寄存器。 但是、当他想要读取0x30 (PARTNUM)和0x31 (修订版)并且得到了错误的值时。   PARTNUM 和修订版是状态寄存器。 我检查未显示芯片 ID 和修订版本的芯片状态字节。 请告诉我我们如何读取 PARTNUM 和修订版? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、香榭丽舍

    是否有人支持? 我检查了是否有多篇文章对此进行了介绍。 但我在帖子中没有看到解决方案。 也许我错过了。 请在这方面提供帮助? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lisa、

    "错误值"是什么意思?

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredik、

    客户在 PARTNUM、版本时回读所有0xFF。 在数据表中、默认值应为0x80和0x03。 请告诉我如何读取 PARTNUM、版本寄存器值吗? 是否有任何特定命令? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PARTNUM 和 VERSION 是状态寄存器、因此要读取这些寄存器、必须设置 BURST 位。

    数据表对此进行了说明。

    BR

    Siri