This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2543:确认 RFST 行为

Guru**** 2515185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/622294/cc2543-confirm-the-rfst-behavior

器件型号:CC2543

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。
[问题]
您是否会告诉我"RFST"不会是 "0"值的情况/条件?

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是指 www.ti.com/.../swru283b.pdf 中第23.3.1.2节中的"RF (命令)选通"寄存器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Tom

    我知道这份文档对它进行了解释。 但我的客户想知道" RFST"不是"0"值的情况/条件。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    我知道当对讲机准备好接收新命令时、RFST 寄存器将被清零(设为0x00)。
    如果不清除该寄存器、您认为是什么情况?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我正在等待您的反馈 请在今天结束前提供您的答案吗?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    向 RFST 发送链路层引擎命令(即位7为0的命令)时、RFST 将保留该值、直到链路层引擎接收到该命令。 如果在链路层引擎未启用时尝试发送命令、即 LLECTRL = 0、RFST 将不会返回到0。 我不知道任何其他 RFST 卡死的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HEC、您好!

    感谢您的评论。 我将向我们的客户报告您的意见。
    如果我从他们那里得到更多问题、请让我确认。

    此致。
    Kaka