This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:调试 CC2500RGP 发送

Guru**** 2797525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/622523/cc2500-debugging-cc2500rgp-transmit

器件型号:CC2500

您好!

我有一对较旧的具有 CC2500RGP 的 PCB。 一个始终发送、另一个始终接收。 这两个工作正常-接收器检测到传输并在多个 LED 上显示 RX 强度。

但是、当我尝试在使用相同 CPU 的新 PCB (模块)上使用相同的软件以及 CPU 和 CC2500RGP 芯片之间的连接时、旧接收单元不显示任何内容、我需要对此进行调试。

当我检查了新 TX 模块的电流消耗时、我看到它预计要发送的任何时间、CC2500RGP 需要 10mA 的电流并且状态机处于 TX 状态。 这是否意味着它确实会传输? 或者、它可能会因为损坏的 SWR 而关闭发送器? 或者频率可能不合适?

如何在不使用频谱分析仪的情况下调试这件事? 接收模块检查有效帧的接收情况,以报告接收.... 如果接收到的帧无效、是否有方法检查 RSSI 值?

谢谢、

Eli。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已解决。

    较旧 的 CC2500RGP 模块使用容差非常差的 XTAL、这会导致较旧模块和新模块之间的射频频率变化。

    两个旧模块协同工作、因为它们使用同一生产批次的相同 XTAL、因此它们具有相似的射频频率...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、

    听得不错! 晶体频率是我的初始频率,但当我阅读您的第一篇文章时:-)

    谢谢、
    Fredrik