This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC40000-Q1:同步 DST80 &放大器;基于 AES 的应答器使用

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS37145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/622667/tpic84000-q1-simultaneous-dst80-aes-based-transponders-usage

器件型号:TPIC40000-Q1

向 TI 支持人员提出的问题:

- TPIC84134-Q1读取器能否与基于 DST80和 AES 的应答器配合使用:例如 TMS37145和 TRPWS21GTEA?

-如果是:应用具有两个技术请求硬件自适应或仅具有软件处理差异的 TPIC84134-Q1?

谢谢!

此致、

Siarhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siarhei、

    我已经向支持该器件的工程师重点介绍了该主题。 我以前从未听说过此器件(尽管我个人不是 LF RFID 专家、只是在这些论坛上工作了多年)、但我了解我们 LF RFID 产品系列的相关问题、希望我们能很快为您解答。