This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970ATB:DLP 7970ABP 和 TRF 7970ATB 之间的差异

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP-7970ABP, RF430CL330H, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/611058/trf7970atb-difference-between-dlp-7970abp-and-trf-7970atb

器件型号:TRF7970ATB

大家好、

我正在使用 RF430CL330H NFC 动态应答器。 我正在尝试选择 NFC 收发器模块。 我想知道这两者之间的功能是否有任何差异

NFC 收发器 DLP 7970ABP Booster pad (http://www.ti.com/tool/DLP-7970ABP )

和 NFC 收发器目标板 TRF7970ATB ( http://www.ti.com/tool/trf7970atb )

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、您好!

    功能的主要区别在于、由于板载升压转换器、TRF7970ATB 在5V 下工作、而 DLP-7970ABP 在3.3V 下工作。

    从软件的角度来看、还有第二个示例仅适用于 DLP-7970ABP、但您不想使用、因为这不会为 RF430CL330H 提供足够的支持、因为它不会读取 NDEF 消息。

    请参阅此应用手册、其中包括两个评估套件的软件+说明+硬件选项: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa227

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通过更改 www.ti.com/.../sloa227中的固件 并运行 TI NFC 工具 GUI、是否可以将 NDEF 消息单独发送到外部器件(采用 SPI 或 I2C 通信协议)?

    提前感谢您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manoj、您好!

    如果您使用 LaunchPad、我建议 UART 避免与 TRF7970A 的 SPI 线路共享引脚(如果可能)、 不过、如果您确实需要使用相同的 SPI/I2C 总线、请确保将 EN 拉至低电平、因为 TRF7970A 在 SS 为高电平时不会变为高阻态、因此如果器件不处于断电/睡眠模式、则会干扰 SPI 通信。

    TI NFC 工具 GUI 使用 F5529的内置 USB 外设、这样就可以了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph、

    固件 sloa227是否使用 I2C 协议? 我看到 SPI 协议被用来在读取器和 MSP430之间传输数据。 我可能需要与多台主机(MSP430+DLP7970ABP)通信。 因此、我不喜欢 UART。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manoj、您好!

    如果您使用的是 LaunchPad、则 I2C 线路不是理想的、因为 TRF7970A EN 线路位于其中一条 I2C 线路上、因此在使用 I2C 时无法使用 TRF7970A、而且不断切换该线路也不是很好。