This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 ACS122U 读取器的 NFC-DATALOGGER-EVM

Guru**** 2539770 points
Other Parts Discussed in Thread: NFC-DATALOGGER-EVM, RF430CL331H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/613477/nfc-datalogger-evm-with-acs122u-reader

主题中讨论的其他器件:NFC-DATALOGGER-EVMRF430CL331H

我最近购买了一个 NFC-DATALOGGER-EVM 板、用于评估项目中使用 NFC 的情况。 我还有一个 ACS122U 读卡器、它似乎是市场上最常见的 USB 读卡器之一。 我正在尝试通过修改 ACS122U SDK 提供的代码示例、向 NFC 记录器发送用于设置时间和日期等的命令、但迄今未成功。 我想知道、是否有人在我之前已经沿着这条路径走了、并且已经设法使用 Windows 环境中的 ACS122U 与 NFC-DATALOGGER-EVM 进行了通信、并且愿意分享一些源代码、或者给我一些提示。  

ACS122U SDK 中提供的预编译示例程序将连接到 NFC 记录器并读取其状态、但它们不具有发送时间和日期命令的灵活性。 随源代码提供的示例可以看到 ACS 读取器、但当我将 NFC-DATALOGGER-EVM 放置在读取器上时会出现错误。 我正在努力解决这个问题、但在平均时间内、希望听到任何人成功配置了记录器并将记录的数据从 NFC-DATALOGGER-EVM 下载到 Windows。

谢谢、

布拉德利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bradley、

    您购买的器件看起来适用于非接触式支付应用。 这将解释它不会发送这些消息的原因。 我不认为该器件用于读取/写入通用 NFC 标签。 无论如何、我们在这里不使用该器件、因此无法为您提供帮助。

    我建议您使用我们的 NFC 读/写器解决方案。

    硬件: https://store.ti.com/nfclink-bndl.aspx
    固件: http://www.ti.com/lit/zip/sloa227

    有关详细信息、请参阅 http://www.ti.com/lit/pdf/sloa227

    它附带一个 GUI、您可以使用该 GUI 将记录的数据读出到.hex 文件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph、
    您是否知道任何基于您在上述推荐的开发板中使用的 TI 芯片的商业读取器? 我希望能够将现成的读取器与我正在开发的 NFC 产品配合使用、而不是也需要生产读取器。 因此,ACR122U 的吸引力。
    此外、您是否知道当我向手机展示 NFC-DATALOGGER-EVM 并将信息发送到手机时会发生什么情况? 电话是否在不断轮询、等待卡出现? 它是向记录器发送 APDU 命令、还是记录器启动事件?

    此致、
    布拉德利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bradley、

    我对市场上用于通用现成 NFC 读取器的其他产品并不熟悉。 我知道有一次我们用一个 Duali 系统成功进行了测试、但我不记得哪个模型、它们有很多。

    我忘记提到的另一点是、使用 RF430CL331H 的数据记录器 EVM 将需要 WTX 扩展请求的支持。 这可能是 ACR122U 的另一个缺点。

    从智能手机的角度来看、当 NFC 被启用并且手机被解锁时(如果屏幕打开、也许较新的型号甚至在锁定屏幕中也会这样做?)、那么 NFC 设备将定期(通常为1秒或更短的间隔)。 因此、它是持续轮询、尽管轮询的持续时间和频率设置为非常高效地节省功耗、因此您甚至不会注意到这一点。

    发送到 START 的所有命令都是 POLLING 命令、只有在收到回复时才会进行进一步的通信。 此时 APDU 命令开始运行。