This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC1190:cc1310+cc1190输出电源不正常

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/613494/rtos-cc1190-cc1310-cc1190-output-power-no-good

器件型号:CC1190
主题中讨论的其他器件: CC1310

工具/软件:TI-RTOS

我使用 CC1310 + CC1190设计、该电路使用以下文件进行设计

www.ti.com/.../swra542.pdf

控制 SmartRF 软件的使用以控制、

测试 PA 当 CC1190 5dBm 输出的输入仅为20dBm 时、I 参数值是使用文件电路参数值、问题的输出阻抗是吗?

PA_EN LNA_EN HGM 设置方法也符合执行设置所需的文件部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应用手册中说明了使用此参考设计时的预期性能。

    如果您的性能比应用手册中所述的性能差、一个或多个参数可能偏离建议的值。

    请发布您的原理图+布局、我可以查看它(如果您不想在论坛上公开发送、请向我发送朋友请求)