This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:CRC 错误和冲突错误、EN2=HIGH 和 EN=HIGH

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/611302/trf7970a-crc-error-and-collision-error-en2-high-and-en-high

器件型号:TRF7970A

您好!

我客户的 TRF7970A 报告了 CRC 错误和冲突错误、因此我们正在调查其原因。

我们唯一的发现是 EN2=HIGH 和 EN=HIGH 之间的时间差小于1msec。
然后,您能否告知,较短的时间差是否会导致意外错误?

我们知道、最新的 DS 要求时间应为1msec。

如果能尽快回复、我将不胜感激、因为我很方便。 我很抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nambu-San、您好!

    这还不是很多细节要做的-他们在哪些情况下会看到这些错误?

    虽然 EN/EN2线可能会对此产生影响、但我不能说修复是否会导致问题消失。

    他们是否已应用勘误表、将寄存器0x18在启动后写入0x00?

    它们是否在加电后通过软启动和空闲命令序列初始化器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉尔夫
    很抱歉,我的问题不好。
    感谢您的选择。