This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:NFC 最大距离

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/612647/trf7970a-nfc-max-distance

器件型号:TRF7970A

您好、如果 TRF7970A 处于标签模式、则通过 acitve 或无源通信可以达到的最大距离是多少。 1m 是否可行? 大型天线对客户来说不是问题。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Holger、您好!

    如果 TRF7970A 处于标签模式、那么距离取决于它们的读取器设置。

    有源与无源并不能真正帮助解决这一问题-但如果他们想要使用无源、因为 TRF7970A 绝对不能作为有源 P2P 器件执行与之接近的任何操作。 您很幸运能够在"活动"模式下获得10厘米的距离。

    距离1m 远... 他们需要一个阅读者来完成这项工作。 可能是 Feig 提供的高功率。 通常、您会看到采用 TRF7970A 的无源 P2P 或卡仿真的5-10cm 范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在演示中提到了最大1m 的范围


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一项技术演示(ISO15693)

    要获得这种读取范围、需要使用大功率成品读取器和大天线(如 Feig、请参阅其 LR2500读取器和600mm x 800mm 门)以及 ID-1尺寸(全信用卡尺寸)应答器。 这将是一个能够实现这种距离的系统的基础。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Holger、您好!

    您所缺少的是、本演示将讨论整个标准、而不是我们的器件。 ISO15693标准是许多 HF RFID 标准之一、根据该标准、可以达到 Josh 所述的1米读取范围。

    对于我们的器件、这甚至无法实现。 您专门询问了 TRF7970A 作为一个"标签"器件的情况。 为此、该器件支持用于卡仿真的 ISO14443A 和 ISO14443B、以及用于对等无源目标方的 NFC-A 和 NFC-F。 这些都不会达到此类范围-通常为10cm 或更小。

    如果 TRF7970A 是一款读取器器件、并且读取信用卡大小的 ISO15693标签、其中的更大天线经过调整为高 Q 因数、工作电压为5V、那么您最多仍能保持~25cm 的距离。