This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:FM = 2kHz 时的 SD14 ADC 转换时间

Guru**** 2564220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/612240/rf430frl152h-sd14-adc-conversion-time-at-fm-2-khz

器件型号:RF430FRL152H

您好!

 我很好奇、在 CIC 数字滤波器之前、SD14 ADC 在调制器频率(2kHz)下的实际转换率是多少。  我了解 OSR 的作用以及中表10-2中列出的转换时间  

SLAU506–2014年12月、但我想了解的是2kHz Σ-Δ 调制器的实际转换时间。  我有一个极快的信号(~ 100kHz、50%占空比三角波)、我预计 SD14将抽取至2kHz、然后 CIC 将进一步抽取。  这是可以的、因为我希望无论如何校正100kHz 信号、但我想知道向上转换速率是否太慢、无法解析三角波上的点。  非常感谢您提供的任何帮助。

 此致、

  米兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、米兰、

    SD14不能像这样测量信号。 它设计用于测量频率为1Hz 或更低的信号。 数据表专门将输入信号的最大带宽规范为1Hz、您可以在第20页 :www.ti.com/.../rf430frl152h.pdf 上看到这一点
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    感谢您的快速回复。 我意识到我完全无法解析100kHz 信号、但我所想的是、如果我通过它放置一个100kHz 的波、我是否仍然可以对其进行采样并获取该信号的直流工作点、 或者输入阻抗是否会完全衰减100kHz? 我尝试在没有二极管的情况下进行整流。

    我很好奇、您能告诉我 Σ-Δ 调制器的转换时间是多少? 我假设它小于500 μ s、因为这是调制器采样率的周期。 非常感谢。

    米兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、米兰、

    我不知道如果你在上面放置这样的信号会发生什么情况。 这完全超出了器件的工作规格。

    我不知道 SD14调制器的转换时间是多少。