This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7961:关于距离的问题

Guru**** 2997170 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7961, RF37S114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/612187/trf7961-questions-on-distance

器件型号:TRF7961
主题中讨论的其他器件: RF37S114

  1. 我想让感应距离保持在范围内、例如(5mm、15mm)、我应该调整哪个参数或电路来满足振铃要求?
  2. TRF7961支持的传感距离有多远、但数据表中没有看到它;
  3. 如果我未能读取数据或将数据写入标签、是否有任何解决方案可以解决此问题、例如复位控制器等、软件解决方案更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡安-  

    读取距离主要取决于读取器的输出功率、读取器和标签天线的尺寸、两者之间的耦合因子和两侧的 Q。

    为了估算读取区域、需要知道读取器天线的预期尺寸和要使用的预期应答器的尺寸(以及要使用的应答器的 PN、如果可能)

    对于推导范围、可以对系统进行特性描述、然后在这种情况下、RSSI 值可用于推导范围。

    如果标签中的写入失败、您会根据所使用的协议从标签获取通知、然后标准做法是重试  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、

    我怀疑答案不是那么简单。  或许更好的问题是、我们尝试测量的高端距离(15mm)是否可以在您的体验中轻松实现、是否具有挑战性但可能实现、或者是否听不到且不太可能实现。  这将使我们对设计工作有很好的了解。

    提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 HF RFID、15mm 通常没有问题。 如果标签非常小和/或读取器天线非常小、则可能是一项挑战-需要知道它们所考虑的尺寸才能进行有教育意义的猜测。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、几个视频
    www.youtube.com/watch (这是可实现磁场控制类型的示例)

    这里是一个显示小标签和显示 RSSI 的标签
    www.youtube.com/watch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juan、

    1.除非使用的标签非常小,否则该范围很容易满足。 是否计划使用 TI 的4x4mm ISO15693? RF37S114就是这方面的 GPN。 如果他们使用的是尺寸合适的任何器件、则应该不会对该范围有任何问题。 关键是确保良好的调优和 Q 因子。

    2、这是 Josh 所说的特定于应用的、完全取决于标签尺寸和读取器天线尺寸。 它还取决于器件使用的是3V 还是5V。

    3.这种情况有几种:

    • 一个是 Josh 提到的、在这里、您可以从标签中获得有关发生故障的反馈-在这种情况下、建议重试
    • 另一个原因是完全没有收到来自标签的回复-在这种情况下、可以尝试重试、或者可以重置通信序列并再次从库存到 ID 标签开始
    • 出现 CRC 错误或意外冲突错误-在这种情况下、应使用0x83 0x80命令序列对器件进行软复位、该命令用于软初始化和空闲直接命令、 然后应重新配置所有寄存器、并从序列开始重新启动通信(即发送库存命令)-这将确保器件在收到错误后处于良好状态
    • 如果需要使用多个标签并且它们预计会发生碰撞、则应通过以下方式处理碰撞错误:
      • 在发送读取/写入命令之前、使用 ISO15693的防冲突序列来识别 RF 场中的所有标签
      • 发送具有已寻址标志的读取/写入命令、因此只有目标标签可以回复
      • 如果在发送寻址命令时接收到冲突错误、则应将其视为错误、并应如上所述重置器件。
      • 不能使用单个命令读取多个标签、但可以使用单个命令写入多个标签(尽管强烈建议这样做)。 如果不使用地址进行写入、则会造成危险、因为它会不分青红皂白地写入所有标签、并且如果不打算写入的标签被覆盖、可能会导致非常糟糕的用户体验!!