This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RF430FRL152H:Sensirion 湿度传感器等的功耗。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR4133, RF430FRL152HEVM, TRF7970A, RF430FRL152H, TIDA-00217, RF430CL330H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/611861/ccs-rf430frl152h-power-consumption-with-sensirion-humidity-sensors-and-others

器件型号:RF430FRL152H
主题中讨论的其它部件:MSP-EXP430FR4133MSP-EXP430G2TRF7970A、、 RF430CL330HTIDA-00217

工具/软件:Code Composer Studio

我目前正在使用 Sensirion 湿度传感器(特别是 SHT21S)进行测量、并通过 tf7970 Booster Pack 将测量结果发送回 MSP-exp430fr4133。 我在寻找足够的功率来运行电路时遇到了问题、最近才能够设置电路、因此 ADC0节点实际上处于动态范围内且对湿度敏感。 固件当前仅将故障变量报告为传感器电路的输出。 具体来说是0x000F、它将进入 pui8Tagdata。 我正在使用 sloa233.zip 中的示例固件。 是否有更好的方法可以使用这些类型的传感器、或使用更好的传感器来实现此类应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好邓肯、

    您是否正在使用 RF430FRL152HEVM?

    如果是、我建议将 MSP-EXP430G2 LaunchPad 与 TRF7970A BoosterPack 配合使用、并使用 RF430FRL152HEVM GUI 随附的代码、您可以在 以下位置下载:www.ti.com/.../slac692

    在 Windows 系统上、您可以在此处找到一个.out 二进制文件、您可以将其刷写到 G2 LaunchPad 中:C:\TI\MSP430\MSP430\RF430FRL152HEVM GUI 接口\Application\MSP430G2_TRF7970ABP 二进制文件

    这将是开始与 RF430FRL152H 进行初始连接的更好方法、因为 SLOA233固件仅用于读取热敏电阻数据... 如果您仍在学习要发出哪些命令才能获得正确的读数、您可能应该首先使用该 GUI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    我一定会查看您提到的参考文献、它们似乎非常有用。 但是、我不使用 EVM 板、只使用 fr430frl152h。

    我将其放入基于 www.ti.com/.../rf430frl152h.pdf 第42页的布局进行设计的定制电路中。 我正在使用 slau603b 中的寄存器设置来修改固件、以便为模拟传感器输入而不是热敏电阻数据设置 fr430frl152h。

    我一定会查看他的 GUI、但如果有任何其他信息可能会对其有所帮助、我们将不胜感激。

    非常感谢、
    Duncan Weiscrod
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好邓肯、

    很多时候、固件用户指南提供了正确配置传感器所需的答案: www.ti.com/.../slau603

    RF430FRL152HEVM 是一种很好的启动方式、因为 GUI 内置了所有功能、因此您可以确定哪些设置可以获得所需的结果、然后将其应用到您的定制系统。 不过、您可能可以通过阅读固件用户指南来获得详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    我已经深入研究了 slau603b、我认为我已经为模拟传感器测量正确设置了 ADC。 如果我正确设置了它、我将再次检查它、并且我的电路布局是正确的、我也将检查它、那么如果没有足够的功率、fr430frl152h 可能无法正确读取 ADC 测量值?

    我知道芯片上电是因为我获得了 UID 响应(大麦)、并且我知道 Sensirion 传感器获得了它所需的功率、因为 ADC0节点在动态范围内且对湿度敏感。

    是否可能是电源问题、运行模拟传感器和 ADC 测量所需的功率是否足够高、以便使模拟传感器输出被 ADC 拉低?

    非常感谢、
    Duncan Weiscrod
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好邓肯、

    您是否在现场为电路板供电? 如果是、传感器消耗了多少电流、您使用哪个电压轨来提供电流? 此外、您是否在尝试从任何显著范围或尽可能接近该范围来执行此操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    目前、我的工作范围尽可能接近、最终设计需要半个四分之一英寸的读取范围、以适应读取器上的情况。

    由于我使用的是 trf7970 Booster Pack、因此我相信我已锁定到3V 电压轨中、尽管固件似乎意味着可以使用5V 电压轨。

    传感器的数据表显示、它使用大约160uA 的电源电流、具有3.0V 的典型电压输入(最小值为2.1V)。 我的 VDD2X 目前处于2.7V。

    非常感谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好邓肯、

    我想我们可能已经找到了您的问题的根源。 当器件处于低功耗模式时、VDD2X 只能提供大约150uA 的电流、而当器件运行时、该电流甚至更低。 我认为您的传感器的耗电量太高。 您可能需要考虑使用具有 VDDH 的升压转换器、该转换器可以提供更多电流、 或者、您也可以直接从射频场为其供电(通常使用一个电容器和几个二极管完成、有关 RF430CL330H 由使用该拓扑的射频场供电的示例、请参阅 TIDA-00217)

    有关 RF430FRL152H 可提供多大功率的详细信息、请参阅器件常见问题解答指南(今天刚刚发布)的第2.4节: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa247

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    这似乎正是我们想要的、感谢您的帮助。

    再次感谢、