主题中讨论的其它器件:TRF7970A、 TRF7960、 、RF430FRL152H
大家好、
新内容、我有三个关于 RF430系列的基本问题。
我有 EVM 板、TempSense NFC 标签和 TRF7970A 板、我可以使用它与它们进行通信。 我刚开始使用它们、现在是新的。
我有兴趣在几周内向 BOSS 快速演示这些器件的功能。
我已经将 TI GUI 与这两个器件一起运行、所有器件均按预期工作。
在演示中、我想尽可能多地重复使用、也就是说、我更喜欢使用他们的 ROM 可执行文件、而不是添加我自己的任何代码。
我打算使用 TRF7970A 作为 NFC 连接来进行此演示(稍后的版本将迁移到其他平台、例如 Android 手机)。
但是、我不想使用 TI GUI 进行通信。 相反、我通过 USB 闪存了一个 Docklight 应用、它运行正常。 我可以向 TRF7970A 发送任何需要的命令、它们的通信效果很好。
问题1:
是否有文档更好地说明了用于与 TRF7970A 进行通信的协议? 我有一个用于 TRF7960的文件、它对协议进行了相当好的解释。 是否有其他确切说明7970A 所需的内容的内容?
基本上、我只想创建命令、执行以下操作:
1)配置 RF430 (设置传感器控制寄存器、频率寄存器、ADC0配置寄存器等)。 我的配置将与 GUI 应用所做的演示相同、设置相同。
2) 2)启动 RF430采样(设置通用控制寄存器)
3)获取数据(发出命令从缓冲区获取数据)
我可以在 TRF7970A 上安装 USB 监听器、并在监听时从 GUI 应用程序运行这些命令、但如果有更好的文档、我可以从头开始制作这些命令。
问题2:
TempSense 贴片和 RF430 EVM 板 ROM 之间是否存在差异?
我想将 ADC 的电路连接到贴片的 ADC0 (TP7)上、并将其与 EVM 板(使用 ADC0作为其光传感器)完全一样使用。
但 ADC0未被激活(?) 在补丁上? 如何启用此功能?
问题3:
完成概念演示后、我们可能会迁移到使用射频堆栈但编写自己代码的模型。 此时、我相信我们将需要通过 JTAG 对 TempSense 进行编程。 使用 JTAG 对 RF430进行编程的最佳操作方法是什么?
此致、
布莱斯