This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960ATB:RFID 标签通信入门

Guru**** 2536530 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7963A, TRF7960A, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/611639/trf7960atb-geting-started-on-rfid-tag-communication

器件型号:TRF7960ATB

主席先生或女士,


我已经建立了与 TRF7960ATB 的 SPI 通信、并且能够使用一个专用 SPI-USB 器件和定制软件来写入和读取寄存器。

我已经阅读了 TRF7963A 的数据表、它是最终的目标器件。  在仅存在一个标签的受限环境中、该单元将仅用于读取 NTAG216标签。

我已阅读 NTAG21x 数据表和 ISO14443-3规范。  我还使用了 TRF7960A EVM 来验证我是否可以与样片标签通信、并查看了 TI 提供的几组样片 C 代码。


现在、我坐在这里、时间紧迫、试图通过提供的 C 代码进行混乱、并变得非常沮丧。  我需要一份简单的独立于 MCU 的文档、其中介绍了使用 TRF7960A 访问标签的过程。  如何初始化设备以进行 NTAG 通信?  将命令或数据写入标签并从标签接收响应的总体操作流程是什么?  流程图和/或伪代码描述将非常精彩。

帮助!!!

阿尔