This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530-CC2591EM-RD:从何处开始设计?

Guru**** 2587525 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2591, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/611498/cc2530-cc2591em-rd-where-do-i-start-my-design

器件型号:CC2530-CC2591EM-RD
主题中讨论的其他器件:CC2591CC2530

您好!

开始设计 CC2530+CC2591时应使用哪些工具? 我指的是原理图和布局工具。 谢谢

此致、

转子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Reja、

    这是一个难以回答的问题。 我想说、如果您在大中型公司工作、公司中可能已经有人喜欢使用工具、因此我会从那里开始、但您在小型公司工作或自己工作、决定由您决定、 然后、您需要弄清楚自己的需求以及您愿意支付的费用。

    我想说、入门级项目可以通过使用 Eagle CAD (最近由 Autodesk 收购)来解决

    www.autodesk.com/.../overview

    如果您需要更全面的工具

    www.cadence.com/.../allegro-pcb-designer.html



    www.altium.com/.../overview

    这不是对这些工具的认可、我们特别要求您履行自己的尽职调查。

    此致、
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、TA。

    此致、

    转子