This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960:有关 EN 和/或 EN2上是否产生噪声的问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7960, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/610771/trf7960-question-regarding-operation-if-noise-is-induced-on-en-and-or-en2

器件型号:TRF7960
主题中讨论的其他器件: TRF7970A

我们的设计在 RFID 读取器中使用 TRF7960、该读取器位于一些高能量子系统附近。  在我们的设计中、EN 和 EN2连接到微控制器 GPIO 线路。  EN2保持高电平、EN 被切换以打开和关闭 RF。  有时客户报告 RF 场已关闭、他们认为这可能是由高能量系统引起的噪声引起的。  问题是、如果 EN2干扰降至0并返回到1、我们是否必须返回 EN=0、EN2=0才能使器件恢复到已知状态?  这种情况的时间是否有任何限制?

谢谢。

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve、

    如果 EN2具有类似的小毛刺脉冲、我们尚未对器件的行为进行表征。 不过、如果发现问题、我认为可以合理地认为器件内部可能因此而受到影响。 将两条线路都置为0将使器件进入已知状态。

    我们不必对 TRF7960上的 EN/EN2应用时间限制、尽管简单的逻辑建议引脚应从高逻辑电平清晰转换为低逻辑电平(1V 阈值)。 如果不知道干扰的时间有多短、或者线路压降的电压电平是多少、那么通过将两条线路都降低为低电平来确保安全并复位器件是很好的做法。 请记住、器件从断电模式启动后有10-20ms 的设置时间。

    对于后来更复杂的器件(TRF7970A)、我们对 EN/EN2序列有一些限制。 如果您希望对启动情况有额外的把握、可以使用这些功能吗? TRF7970A 数据表的图6-3和6-4中记录了这些参数: www.ti.com/.../trf7970a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Ralph。 我们将进一步研究这一点、但您的答案目前对我们有所帮助。 Steve。