This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650STK:CC2650STK

Guru**** 2617005 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/609277/ccs-cc2650stk-cc2650stk

器件型号:CC2650STK

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我对这个领域非常陌生。 我正在尝试将 陀螺仪传感器集成到教程中的 Project Zero 应用程序中。 当标签被移动时、我的所有膝部只是一个小通知(就像摇动时的唤醒一样)。 我想、如果我只能按照我用于 ADC 输入的步骤操作、我在 Sensor Controller Studio 中启用了、然后将文件创建到项目中、我就能够很轻松地完成该操作。 是否有人可以为我提供一些关于如何使其运行的帮助? 我非常感谢您的帮助!

非常感谢 Jan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有关于您设置的详细信息、但 SensorTag 使用中断(WOM)进行唤醒。 这可能比使用 SensorController 更容易。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、JXS、
    感谢您的回答! 你是对的、WOM 正是我要找的。 我刚刚安装了该应用 程序 git.ti.com/bluetooth-low-energy-android-project-zero-sample-code 、并使传感器控制器教程中的代码–与 TI-RTOS 应用程序集成在我的 sensortag 上运行。
    我对将 wom 集成到其中有点失落。 是否有任何简单的示例可以让我了解它的工作原理? 因为标准的 sensortag 应用程序(它在哪里工作)对我来说有点令人困惑。 非常感谢您的观看!
    您好 Jan