请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS37157 主题中讨论的其他器件: MSP430F2013
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我们在产品中使用了700个 TMS37157器件、但几乎1/3的产品有问题、我使用 MSPEZ430U 调试程序(MSP430F2013)发现 MSP 向 CU 写入数据的过程有问题。
数据表中有关 SPI 通信结构和 MSP 向 CU 写入数据的图。
有人可以帮助我吗?
非常感谢。