This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430F5978:RF430F5978数据接收过程

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430F5978
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/608809/rf430f5978-rf430f5978-data-receiving-process

器件型号:RF430F5978

 在开发 ID 密钥使用 RF430F5978期间、我有一个问题。  

电流 唤醒 模式检测:与 您的意愿合作并发展您的意愿  

行为 1)   检测的唤醒模式 A:  
          WAKEINTERRUPT 引脚检测、唤醒、 在中断之后
          2)接收数据
行为 2) 数据接收处理:  
           每个计时器 SPI 状态读取命令 发布器为2.5ms  
          ○PE_BIT_CNT > 0 个案例数据保持
          ○EOF_DET 设置 3) 到响应处理  
行为 3) RSSI ,测量的响应,  

发送数据的顺序如下。
数据 1)唤醒 突发 (22ms)
数据 2) SOF+8位唤醒 模式 ( 大约 7.5ms)
数据 3)唤醒 突发 (22ms)
数据 4) SBIT+32位 数据 + EBIT (大约 27ms)  
数据 5) 段不发送任何 (1ms)  
数据 6) 突发1的 RSSI (15ms)  
数据 7) 突发2的 RSSI (15ms)  

工作 2) 偶尔 的 ERROR_DET 设置 站点的数据处理和唤醒  
我们遇到的症状稍后将不再出现。

问题1)更具体地说 、在什么时候 ERROR_DET 集 是什么?  
          此外、如果 由于多个因素而设置了误差    
          或者不是? 如何确定?

问题2)错误原因:
          唤醒 模式几乎 100% 采用 相同的格式  
          (脉冲宽度) 哪些因素会导致无法接收数据 ?

问题3)在上述控制中、具体的问题是什么?  如果您有任何有关的备注
          希望您能告诉我

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的查询转发给我们的工程团队。 我将在收到反馈后立即传递他们的反馈。