This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TRF7970AEVM:无法从 ISO14443 A/B 类型卡读取 UID

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/608546/linux-trf7970aevm-can-not-read-uid-from-iso14443-a-b-type-cards

器件型号:TRF7970AEVM

工具/软件:Linux

您好!

我们的定制板采用板载"DLP RFID2"模块进行设计。

我们能够使用该模块读取 ISO15693标签、但我们无法读取 ISO 14443 A/B 标签。

我们还尝试使用 TRF7970 EVM 控制 GUI 实用程序。 但它无法读取这些标签。

我们按照以下命令序列从 ISO15693标签读取 UID

Ping:0108000304FF0000

启用外部天线:01080003042B0000

从单个 ISO15693标签读取 UID (单槽清单):

设置 ISO15693模式:010C00030410002101000000

AGC 切换:0109000304F0000000

AM/PM 切换:0109000304F1FF0000

单槽库存请求:010B000304142401000000  

您能建议从 ISO14443 A/B 类型标签读取的命令序列吗?

此致、

Chirag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chirag、

    有关 ISO14443A 标签、请参阅第6节 :http://www.ti.com/lit/an/sloa157/sloa157.pdf

    ISO14443B 标签的读取能力未内置于该模块的固件中。 您将需要发送模块原始命令。 EVM 主机命令结构记录在第1节中、网址 为:http://www.ti.com/lit/an/sloa141/sloa141.pdf 您需要利用这两个文档来实现这一目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacob、

    感谢您的快速回答。

    我不熟悉 ISO14443A/B 标准。
    我不知道 ISO14443标准的安全层。

    您能帮我提供从这些标签获取 UID 的读取地址吗?

    此外、如果您可以提供 AGC 切换和 AM/PM 切换等命令序列、这也会很好。

    此致、
    Chirag
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chirag、

    您使用的是什么 ISO14443A 标签?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacobi、

    我们使用"RFID 标签读/写4KB (用户)存储器13.56MHz ISO 14443镶嵌片"。

    https://www.digikey.com/product-detail/en/microchip-technology/AT88RF04C-MX1G/AT88RF04C-MX1GCT-ND/3440807

    此致、

    Chirag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chirag、

    好的、这是一个 ISO14443B 标签。 因此、您需要使用命令0xB0或0xB1来获取 UID。

    除此之外、我们没有任何用于使用 Crypto 射频标签的配套资料。 因此、您必须研究和开发从该标签读取数据的过程。