This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2543:用于蓝牙查询数据包的 WOL

Guru**** 2515105 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/607474/cc2543-wol-for-bluetooth-inquiry-packet

器件型号:CC2543

各位专家:

我们希望通过 CC2543或任何 CC 器件实现局域网唤醒功能、从而实现蓝牙重编查询数据包。 由于功耗低、很难始终唤醒主 BT 模块。 相反、CC2543在 RX 中始终处于开启状态、当对等器件发送查询或 BT 格式的内容时、CC2543可以将该数据包检测为唤醒信号、然后将信号发送到主 BT 模块以进行唤醒。

你有什么想法吗?  

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uchikoshi、

    CC2543无法监控蓝牙经典协议。 如果您需要功耗优化、请考虑将 BLE 用于唤醒信号、然后切换到 BR/EDR 链路。

    祝你一切顺利