This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:复位矢量改变

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7960, ADS1018, RF430FRL152H, MSP430FR5972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/651272/rf430frl152h-the-reset-vector-change

器件型号:RF430FRL152H
主题中讨论的其他器件:TRF7960ADS1018MSP430FR5972

你好

我有疑问。 芯片经常停止工作。 然后、我使用仿真器读取存储器。 我发现复位矢量已更改为类似0x0080、0x1250,它是随机的。 除了此芯片、我还有一个20KW 高功率器件。 如果它处于关闭状态、则没有问题。 我认为这是干扰问题 导致内存损坏。 我在这个论坛上搜索到的这个问题很少。我尝试了他们的方式。 仍然无法解决问题。 为什么只更改了复位矢量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malin、

    这可能是一个干扰问题、但我们以前没有看到过、因此让我们退一步、如果您可以共享原理图、我可以查看它以了解任何可能的硬件问题。

    此外、您是否曾经在发生复位矢量变化时与器件通信、或者是否在没有射频读取器的情况下随机发生?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    在我测试时、它始终与 TRF7960芯片通信。 我附加了电路图。 请帮您检查。 下面是 progarm 的一部分。

    void main()

       

       WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                  //停止看门狗

       // ROM RF13M 模块设置**正确的 RF 堆栈操作需要以下三行
       DS = 1;                            //需要在此处初始化 ROM 变量
       ASM ("调用#0x5CDA ");                //调用 ROM 函数(初始化函数指针)
       ASM ("调用#0x5CAC ");                //调用 ROM 函数(检查器件配置)



       RFPMMCTL0 = PMMPW;                                   //解锁 RFPMM
       RFPMMCTL0_L |= RFPMM_EN_V_Doub;                    //启用 VDD 倍频器
       RFPMMCTL0_H |= 0xFF;                                   //锁定 RFPMM
       
       NFC_buff [0]= 0;
       NFC_buff [1]=0;
       NFC_buff [2]= 0;
       NFC_buff [3]=版本;
       
       
       RF13MCTL |= RF13MTXEN + RF13MRXEN + RF13MRFTOEN;   //在 RF13M 模块上设置 Rx 和 TX 功能
       //启用中断 **不要更改以下两行,这是正确的 RF 堆栈操作所必需的
       RF13MNT |= RF13MRXIE + RX13MRFTOIE;          //在 RX 和超时以及过流和欠流检查上启用中断
     
     

       //initISO15693 (clear_block_lock);//clear 保护
       
       memset (((u08_t *) FRAM_LOCK_blocks、0x00、36);      //锁定 NDEF 区域
       FRAMAccessLimit_Byte = 0xF8D0;

       

       DeviceInit();


       //设置 ADC
       //SD14CTL0 = SD14EN + VIRTGND + SD14IE;//ADC 启用、虚拟接地启用、中断启用。
       //SD14CTL1 = SD14UNI + SD14INTDLY0;    //单极模式、中断在第一次采样后触发。

       _bis_SR_register (GIE);
       
       //读取环境温度
       WRITE_TO_ADS1018 (1);//读取环境数据
       
       Tempi=Read_FR_ADS1018 (1);
       AmbientTemp=tempi;
       Write_TO_ADS1018 (0);//读取 TC
       TA0CTL |= MC_1;//开始计时器
       while (1)
       {
          // SD14CTL0 |= SD14SC;//开始转换
          _bis_SR_register (LPM3_bits + GIE);
       }

    e2e.ti.com/.../sensor-board.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malin、

    好的、感谢您提供原理图。 您的帖子肯定让我想起了之前的一篇文章、其中 VDDSW 电容器不是我们推荐的值、并且具有相同的行为。 这可能是您在这里看到的内容。 VDDSW 的建议值为2.2uF。 您能否尝试更改该电容器并查看行为是否消失?

    为供参考、之前的问题也发布在 E2E 上: e2e.ti.com/.../2303394

    请报告此更改是否有效、因为当第一次出现此更改时、我怀疑使用的电容器太小、 但是、如果将4.7uF 更改为2.2uF 可以为您解决问题、那么必须知道它需要是正确功能的确切值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    在我将4.7 μ F 替换为2.2 μ F 后仍然相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malin、

    嗯、我明白、好的、首先感谢您的努力。 回顾您之前的帖子、

    [引用 USER="Malin]I 测试 时、它始终与 TRF7960芯片通信。 [/报价]

    好的、我知道、但我更想弄清楚的是、当通信突然停止时、TRF7960向 RF430FRL152H 发送和接收数据、或者当 TRF7960尝试与其通信时、器件突然没有响应。

    基本上、我正在尝试测量是否存在 FRAM 存储矢量表在意外情况下被覆盖的风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    我们将用于 VDDH 的 C5从100nF 更改为4.7uF。  问题不再发生。 我不能肯定它绝对解决了问题。 但它确实有所改进。 我认为天线拾取的噪声会导致存储器电源问题、或者  ROM 中存在写复位矢量的程序保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malin、

    感谢您的更新、这对我来说似乎是一个合理的解决方案、只要设备看起来工作正常、问题得到解决、我就不会看到修改的问题。 感谢您分享您当前的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malin、Ralph   

    我在 Msp430FR5972上遇到了相同的问题、这是因为 Fram 实际上像 RAM 一样、不受保护  

    通过写入闪存部分、因此可以随时读取和写入 RAM 等所有存储器大小。  

    我没有检查 RE430FRl152h 存储器项、但如果是 FRAM、可能是相同的。  

    路易吉