This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:音频投放的音频淡出设置

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/651168/cc8530-audio-fade-out-setting-for-audio-drop-outs

器件型号:CC8530

您好!

我有一个关于音频流的问题--特别是 TI-Config 主站高级选项上的"静音输出时淡出"。

我使用主机控制的 CC8530作为主器件、使用自主 CC8530作为从器件、我希望从器件不会因音频下降而在静音时褪色。 针对链路可靠性的额外64个样本对我来说更重要。

从 TI 配置器来看、这似乎是由主器件设置的(因为它在主器件配置中)。 所以:

1.这是真的吗? 此设置是否传输到从器件?

2.当我将"静音输出时淡出"设置为"是"时、我看不到从器件褪色、而是看到(从音频输出上的示波器)满刻度在1个周期内变为0。

3.我是否未正确设置“淡出”设置? 还是从主机控制的网络到自主网络无法正常工作?

4.如果我设置“Fade……” 否、我是否会实际获得64个其他可靠性示例? 由于我看不到音频下拉菜单上有什么不同、我不确定此功能在我的设置中是否起作用。

感谢您的任何帮助、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    该设置由主器件控制、并广播到所有从器件。 这是因为该设置会影响由主配置定义的音频片传输调度。

    但是、GUI 中似乎存在错误。 对于从站配置、不会显示"Fade Out when sing outputs"设置、但如果您将其设置为"No"(否)、然后将其更改为从站配置、则该设置仍会强制该从站配置此行为。

    尝试在文本编辑器中为从器件打开 ppwcfg 文件、并搜索"静音时淡出"。 我希望您能找到以下内容:

    静音时淡出
    0


    如果您确实找到了它、请将0更改为1、然后在 PPW 配置器中重新打开该项目。 如果没有、请告知我们。

    稳健性的差异应该与另外64个样本相对应、这些样本可能会也可能不会转换为一个额外的传输尝试。 但是、它对平均传输能力没有影响。
    当您在"Flash Programming"面板中选择主配置时、如果您运行 Microsoft DebugView、则可以看到计算出的度量值。

    谢谢、
    Fredrik