This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:CC2650、CC2520

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2650, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/651601/launchxl-cc2650-cc2650-cc2520

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

你(们)好

我想通过 LAUNCHXL-CC2650测试数据包监听器2。

我对它表示了很好的反应。

  • 从 https://www.wireshark.org/下载 Wireshark 版本2.4.x
  • 将 Wireshark 版本2.4.x 安装到计算机上的默认位置。
  • 将 SmartRF 数据包监听器2 ZIP 文件下载到硬盘驱动器。
  • 解压缩 ZIP 文件。
  • 运行安装程序可执行文件(需要管理员权限)并按照说明进行操作。
  • 出现“Copy dissector plugins to this Wireshark installation”提示时,单击“OK”(确定)

但是、工具显示"未找到支持的监听器器件"。

请帮帮我。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅安装说明。

    有关如何使用数据包监听器2工具、请参阅用户指南。 用户指南可从 Sniffer Agent GUI 的帮助选项卡(帮助->查看帮助)或 docs 文件夹中的安装目录中找到。 请参阅硬件设置部分。

    您需要首先使用 Sniffer 固件对 Launchpad 板进行编程(使用 UniFlash 或 Flash Programmer)。 然后、监听器代理将检测电路板。

    此致、

    Bjørn μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我找不到"帮助"选项卡。

    我的版本是1.00.01、我昨天下载了。

    但是、版本在 主页中显示了 v1.2.0。

    如何下载 v1.2.0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最新版本为1.2.0、 可从以下位置下载: http://www.ti.com/tool/packet-sniffer。 请注意、1.2.0是安装程序包的版本。 此安装程序中的 GUI 版本为1.00.01。 您认为此版本没有"帮助"选项卡是正确的。 它将在下一版本1.3.0中引入、该版本将于1月发布。

    您可以在下的1.2.0中找到用户指南文档 \docs (smartrf_Package_Sniffer_2_User_Guide.html)

    Bjørn μ A