This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RFID 天线设计有疑问

Guru**** 2596165 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/650943/rfid-antenna-design-doubts

主题中讨论的其他器件:TMS3705

尊敬的所有人:

我之所以写信是因为我有疑问、我希望您能帮我解决。

我有一些 RI-ANT-S01C-30 RFID 天线用于读取信息(我想强调一下、我知道这些天线已经过时、我的想法是用新的类似模型替代它们)、 我还有 WT100-2P1429 器件、我想将天线作为触发器、以设置读取时刻、现在我想对此表示怀疑、 如何连接这两个器件?我需要什么材料才能最终实现 RS232连接、我可以将其连接到 PLC?

我希望您能帮助我定义和澄清完整的设计、因为我想在年底之前确认并购买8件完整的项目。

提前感谢您。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abel、您好!

    我对您的应用不够了解。 什么是 WT100-2P1429设备? 我以前从未听说过这种情况? 您将所有这些与什么 LF 读取器器件配合使用? 您能否提供系统方框图、说明 LF 读取器器件应如何适合您的系统? 您计划如何让 LF 阅读器使用 RS232? 是否会有转换器芯片?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph、

    WT100-2P1429是一款光电传感器、我们将其与 RFID 天线结合使用以确保正确读取信息。

    我们的想法是对有一个带芯片的项链的猫进行研究,我们有一个带有重磅机的甲基丙烯酸箱,连接到 PLC,以确保这些猫所吃的食物的数量。 但是、为了识别每一种猫、我们必须将 RFID 信号与红外传感器相结合、以确保读取正确。 这两个器件(RFID 天线和红外传感器)连接到 RI-ACC-008B-30调谐器件、这是我的疑问、如何将其转换为 RS232电缆、以便我也可以连接到 PLC?

    很抱歉、我没有可以分享的文档。

    我希望你能帮助我。

    提前感谢您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abel、您好!

    您可能需要一个 MCU 或至少一个数据转换器芯片来获取读取数据的输出并将其转换为 RS232数据、您可以连接到 PLC?

    不过、我认为您需要重新考虑您正在查看的器件、这两种器件都是 LIFEBUY 状态、我们不会支持涉及它们的新应用。

    您应该改为查看我们的有源 LF RFID 产品、如 TMS3705。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的回答 Ralph、

    您能推荐一些数据转换器芯片吗?

    我想重新考虑一下全部设计、但现在这很复杂、因为继承了许多程序和硬件。

    通过这种方式、TMS3705可以轻松地与某些 RFID 天线集成?

    提前感谢您

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abel、您好!

    我不了解数据转换器芯片、您应该从以下论坛之一寻求帮助: https://e2e.ti.com/support/interface/rs232/f/392https://e2e.ti.com/support/interface/industrial_interface/f/142

    "一些 RFID 天线"是一个广义的术语、但只要适当的设计注意事项和程序得到妥善处理、TMS3705就可以与许多天线连接。 本应用手册可能对您非常有用: http://www.ti.com/lit/an/scba027/scba027.pdf