This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7963A:有时 DESFire 卡会导致 AES 身份验证失败

Guru**** 2767655 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7963A, TRF7970A, TRF7964A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/651527/trf7963a-aes-authentication-fails-with-desfire-card-sometimes

器件型号:TRF7963A
主题中讨论的其他器件: TRF7970ATRF7964A

客户有一个新的电子锁项目、EAU 大约为100K。

他们以前使用过 TRF7970A、出于成本考虑、他们需要更改为 TRF7963A。

 

他们 正在项目中使用带有 AES 密钥的 DESFire 卡、并且 一直在 TRF7970A 上开发固件。 现在、所有器件在 TRF7970A 上都能正常工作。  但是、在将固件移植到 TRF7963A 后、它无法 验证10个中相同的 DESFire 卡5-7次尝试。  在焊接 TRF7970A 的 PCBA 上不会发生此问题。

 

您能不能对此有所说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    仅用问题演示文稿、我无法评论可能出现的问题。 有很多可能性、尽管我首先最主要的怀疑是与固件相关的问题、因为 TRF7963A 和 TRF7970A 之间存在许多差异。 对此我需要更详细的评论。

    此外、如果需要考虑价格问题、他们应该查看 TRF7964A。 它来自同一代 TRF7970A (做出了糟糕的命名选择...) 并且比 TRF7970A 便宜。 TRF7964A 不仅与硬件兼容、而且还与70A 软件兼容、因此它们应该不会对此产生任何问题。

    @ 63A 和64A 将如何按价格比较预计产量、我可以帮助您与我们的营销团队联系、因此我将向您发送一份 E2E 朋友请求、以帮助您实现这一目标。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph,感谢您的评论。
    实际上、客户选择 TRF7970A 来开发固件、因为 TI 在网站上提供了参考代码、MCU 是 MSP430xxx。
    客户需要此 IC 可以支持标准:ISO 14443A 或 ISO 14443B,因此 TRF7963A 或 TRF7964A 都可以支持它。
    但关键是客户已使用 TRF7963A 进行开发、项目计划会延迟。
    我看到您发送了 E2E 朋友请求,我点击了几次链接,我不知道我是否成功接受了...
    我记得这个项目的 EAU 大约为80~100K/Y