This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970A 或 TRF7964A 读取范围。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7964A, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/651755/trf7970a-trf7970a-or-trf7964a-read-range

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:TRF7964A

仅用作读/写器、TRF7970A 或 TRF7964A 的最大读取范围是多少。 我可以得到2英尺吗? 我需要什么标签、天线和电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    对于 NFC、典型读取范围以厘米为单位、而非英尺为单位。 借助 TRF79xxA 系列器件、您可以预期3-10cm 的范围、具体取决于读取器和标签的天线拓扑、读取器天线的调优以及所使用的 NFC 技术(ISO14443、ISO15693等)。 使用较大的"栅极"天线(尺寸为300mm x 300mm)和 ISO15693、您可能能够进一步推动这一点、但这通常不适用于终端产品。