This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RF430FRL152HEVM:RF430FRL152HEVM

Guru**** 2563670 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/650515/ccs-rf430frl152hevm-rf430frl152hevm

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件:RF430FRL152HMSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人

我的射频编程有一些问题。

我曾尝试使用过无线编程器、方法是使用"RF430FRL152H NFC 唯一示例项目"。

按下"Program-over-Air RF430FRL152H"按钮后、UI 显示红色文本"Cannot write to the devices"

我无法从器件读取/写入任何内容。

有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢  

Sippanat Achavananthadith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sippanat、

    您能否将您尝试刷写到 EVM 中的项目共享? 我现在已经看到了一些有关这个问题的报告、我想深入研究一下这个问题、看看我是否可以重新制造这个问题。

    您还提供 MSP-FET 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph

    访问此 URL 回复的

    我在这条指令之后使用 CSS 将代码转换为.txt 格式

    e2e.ti.com/.../Using-RF430FRL15xH-Over_2D00_Air_2D00_Programr.docx

    但是、现在我没有 MSP-FET。

    谢谢

    Sippanat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sippanat、

    谢谢、让我看看这一点、看看我是否可以重新创建问题。 如果可以、那么我将看到是否有任何恢复不需要 MSP-FET 的 EVM 的方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sippanat、

    我尝试使用这些文件、但无法创建无法读取/写入器件的情况。

    您能否将您生成和上次编程的确切.txt 文件附加到 EVM 中、以便我可以通过"插入代码、附加文件等..."来尝试该文件 功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph

    这是我的文本文件 e2e.ti.com/.../soSad1.txt

    这是我的代码 e2e.ti.com/.../8741.main.c

    感谢你的帮助

    Sippanat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sippanat、

    您生成的.txt 看起来不是很好、因为它似乎是使用错误的矢量表生成的。 器件矢量表被错误的值覆盖、因此现在射频堆栈无法运行。 遗憾的是、解决此问题的唯一方法是获取 MSP-FET 并通过 JTAG 对器件进行编程以恢复矢量表(通过对 TI 提供的任何示例进行编程)。