This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL154H:与 IOS11兼容

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL154H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/651116/rf430frl154h-compatibility-with-ios11

器件型号:RF430FRL154H

团队、  

根据 google 中的几个来源、IOS11支持超越 Apple Pay 的 NFC 应用。  

这是否意味着 RF430FRL154H 可以与运行 IOS11的 iPhone 交换消息? 这种用法是否有任何限制?

此致、
劳尔·马托斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Raul、

    我还没有了解过 iOS 中的核心 NFC 功能、似乎没有太多信息或应用程序可供使用。 是的、他们正在支持更多的应用、但现在的应用范围和可以做的事情还不清楚、至少对我来说是如此。

    我想说、在理论上、如果 RF430FRL154H 被用在 NDEF 模式中、这是可能的、但实际上我们还没有看到这一点、我不知道他们打算如何支持整个 ISO15693。 他们在理论上应该支持它、但它也是不用于支付的单标签技术(美国/欧盟零售 POS 的 ISO14443A/B 和日本的 FeliCa)、因此仍然需要确定 ISO15693提供的支持是什么。