This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:LAUNCHXL-CC1350范围测试

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/651058/cc1350-launchxl-cc1350-range-test

器件型号:CC1350

您好!

我们将使用两个 CC1350 Luanchpad 和 Smart RF Studio 执行一些距离测试、这两个实验板都位于发送侧、一个位于接收侧。  

我们尝试了多种射频配置、但未能在超过100米的距离内获得任何连接。 即使距离更短、我们也检测到多个错误。

我们使用的射频设置为(全功率为868MHz - 14dBm):

-50kbps、2GFSK、符号速率50、25KHz 偏差、RX 滤波器98、 不美白

- 2.5kbps、SimleLink 远距离(使用默认值)

- 5kbps、 SimleLink 远距离(使用默认值)

我们已经进行了测试、一次针对印刷天线、一次之后针对外部天线。

需要注意的是-当我们在相同频率和完全相同位置的同一天线上测试了 Lora 模块时、我们的测试范围超过500米。

我们将感谢您就如何改进上述成果提出任何建议。

谢谢

Moshe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奇怪。

    如果您在续中设置一个板、 RX 而不打开 TX 侧、您在测试位置看到了哪些 RSSI?

    如果增加 RX 带宽、您是否会获得更好的结果? (在某些情况下、这是两个电路板之间的频率偏移。)

    您是否有频谱分析仪使您能够双倍检查输出功率?