This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRPGR30ATGC:评估套件或即用型解决方案

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TRPGR30ATGC, MRD2EVM, TMS3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/647767/trpgr30atgc-evaluation-kit-or-turnkey-solution

器件型号:TRPGR30ATGC
主题中讨论的其他器件: MRD2EVM、 TMS3705

尊敬的 TI:

我想使用 RFID 芯片来区分相同的动子、因此我需要一个低范围的应答器+读取器系统(以避免一次读取多个动子)、10cm 范围就足够了。

130khz RFID 芯片(特别是 TRPGR30ATGC)是否最适合此类应用? 如果是、您能否推荐评估套件或即用型读取器系统?

谢谢、

小凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    在前面的几个问题中、我可以说 HF 还是 LF RFID 最适合您的应用。

    1) 1) 10cm 是最小距离、还是"最大读取距离"可以更短?
    2) 2)您提到了动子、因此我认为您想在读取器和/或标签处于运动状态时读取标签、情况是这样吗? 如果是、移动速度有多快? 您是否对标签靠近读取器的时间有了估计?
    3) 3)您在感应器上需要多大尺寸和/或外形、以及您希望读取器侧具有多大尺寸的天线?
    4) 4)标签和/或读取器天线附近是否有金属?
    5) 5)对于此应用、您希望每个标签的成本是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、
    非常感谢您的回复。
    我已经订购了 MRD2EVM 套件和一些 TRPGR30ATGC 样片、我想我已经稍微跳了一下枪。 )
    读取距离可低至2cm。
    如果需要、动子可以在读取器附近保持静止。 否则、它将以大约0.5 m/s 的速度移动
    标签直径应小于3mm、长度应小于50mm。
    成本/标签价格高达20美元、还可以。

    金属的存在是一个好问题。 我们正在考虑1个选项、读取器和标签之间根本没有金属、另一个选项是读取和标签由10至15mm 的 PCB 与重铜走线隔开。 您认为它完全可以通过这一铜层读取吗?

    就金属穿透而言、标签频率类型之间是否存在任何差异?

    谢谢、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    我已经收到评估套件、令人惊叹的送货服务、周六送货!

    我用套件做了一些测试、看起来像通过铜读数、即使是不锈钢层也是可能的、前提是标签和金属隔栅之间存在间隙。

    这可能是提出下一个问题的错误主题、但我会尝试任何方法。 您能否推荐封装厚度小于1.05mm 的 LF RFID 读取器 IC?

    我注意到您的13MHz 读取器 IC 具有此封装尺寸、13MHz 标签是否完全装在玻璃胶囊中?

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    现在有很多地址、所以我会尽量将其组织得井井有条。

    [引用用户="Kevin Xiaoc32"]

    我用套件做了一些测试、看起来像通过铜读数、即使是不锈钢层也是可能的、前提是标签和金属隔栅之间存在间隙。

    [/报价]

    与 Cooper 相比、不锈钢实际上更易于穿透、因为它会影响磁场、甚至低于 Cooper。 虽然您提到 Cooper 布线、因此如果它不是一个板、我可以看到它更好、尽管我希望 PCB 在层之间具有金属接地层?  尽管如此、通过金属读取标签并不重要、在读取标签时性能肯定会下降。 LF RFID 是真正利用 TI 产品实现这一目标的唯一方法、顺便说一下、我们的 HF 标签/读取器与它们之间的金属不能很好地配合使用。

    由于与金属相对应、天线间隙绝对至关重要、因此可对标签天线进行解调、从而使通信无法进行。

    [引用用户="Kevin Xiaoc32"]

    这可能是提出下一个问题的错误主题、但我会尝试任何方法。 您能否推荐封装厚度小于1.05mm 的 LF RFID 读取器 IC?

    [/报价]

    TMS3705是 TI 唯一一款非常熟悉的非汽车类读取器、但不确定它的封装厚度。

    [引用用户="Kevin Xiaoc32"]

    我注意到您的13MHz 读取器 IC 具有此封装尺寸、13MHz 标签是否完全装在玻璃胶囊中?

    [/报价]

    不、它们通常位于薄嵌体或贴纸中。 此外、还有一些模制标签用于需要更高耐用性的应用。


    关于先前的评论...

    考虑到距离和速度(如果移动)、如果标签和读取器之间没有金属、HF RFID 将是一个很好的选择。

    您可以在10ms 内执行库存命令、但15ms 在为标签提供更多接收射频功率的时间方面会更安全。 诀窍是确定何时发送命令、或者如果无法事先了解、则确定发送命令的合理间隔。

    在15ms 的时间内、当以0.5s 的速度移动时、您会看到标签所行驶的大约0.75cm 的距离(除非我弄不出数学上的东西?)

    供参考... 我们从正在移动的 RC 汽车中读取一个数据块、该汽车使用 ISO15693达到15-20MPH。 因此速度非常快、哈哈。

    标签尺寸对我来说有点有趣... 我假设直径与玻璃应答器相关? 更薄的厚度是否会更好? 50毫米的长度是可以的、但也会有一定的高度。 25-30mm 的高度是否正常?

    是的、如上所述、LF RFID 在金属方面表现更好。

    我个人会看看我是否可以避开标签前面的金属、然后使用 HF、因为这确实是一个对 HF RFID 进行尖叫的应用、 但是、如果金属变成了一项要求、而 LF RFID 设置能够让您放心地读取金属、那么您也可以沿着这条路走。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ralph、这对我们非常有帮助、您完全了解评估情况。 金属读取已成为一个限制因素、因此我们可能会使用 LF 进行缓慢读取、并希望正确调整天线。
    我还想在这里向可能使用评估套件的其他人分享论坛上的一些信息。 测试命令最重要的步骤是能够通过终端发送正确的字符。 为此、我强烈建议使用 RealTerm、因为它能够发送纯十六进制数据。 Putty 不够。
    要使用 RealTerm、请将显示设置设置设置设置为 Hex [space]、半双工、端口波特率设置为9600、无奇偶校验、8个数据位、1个停止位、无流量控制(在此波特率下不需要)。 发送时、使用此格式"0x01 0x03 0x80 0x 80 0x80 0x83"。
    我发现标签的响应通常适用于前几个字符、当信号较弱时、由于标签电量耗尽、错误会在结尾开始增加。 将来、我建议 TI 创建一个多电荷突发读取函数、或者允许用户从标签上一次读取1个特定字节、我认为这将大大提高读取范围(尽管速度相对较慢)。