This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:内部温度传感器范围和精度..

Guru**** 2769835 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/650025/rf430frl152h-internal-temperature-sensor-range-and-accuracy

器件型号:RF430FRL152H

您好、NFC/RFID 团队、

我在查找 RF430FRL152H 中内部温度传感器的范围和精度的信息 WRT 时遇到问题。  我的客户正在寻找有用/报告的0-50C 温度范围。  其最低可接受的报告温度范围为20-45°C。  器件报告的最低温度似乎为~26DegC。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Newman、您好!

    不应存在如此高的最低温度。 他们是否已经校准了内部温度传感器? 未经校准、结果没有意义。

    此 E2E 帖子介绍了所有校准详细信息: e2e.ti.com/.../2054493

    我无法找到范围的已发布规格、但特性说明已完成至0°C

    在精度方面、通过客户进行单点校准、他们可以在36-41C 左右实现+/-0.25 C 的精度、内部温度传感器的斜率精度为+/-10%。 (有关斜率所指的背景信息、请参阅上述文章)