This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2420:使用 TelosB (MSP430f1611+CC2420)读取数据包的原始字节

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F1611, CC2420
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/649543/cc2420-using-telosb-msp430f1611-cc2420-to-read-raw-bytes-for-data-packet

器件型号:CC2420
主题中讨论的其他器件:MSP430F1611

我目前使用的是基于 MSP430f1611的 TelosB、它具有无线电芯片 CC2420

我的笔记本电脑是 Mac OS Sierra。

在这里、我尝试实现以下几点:

我正在尝试修改此代码以从终端上打印的 IEEE 802.15.4读取数据包的原始字节、但我很难做到。

2.如何过滤只能接收所需数据包的帧?

源代码随附在此帖子中

谢谢你

此致

Yong Kim

e2e.ti.com/.../Radio.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yong Kim、

    不建议在新设计中使用 CC2420。 因此、支持仅限于数据表中的信息。 我建议您考虑升级到较新的器件。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Fredrik、

    我当前唯一可以访问的设备是 TelosB。

    连接到 POST 的源代码能够检测数据包、但我想看到这些字节在终端上打印出来。

    是否有办法这样做?

    谢谢你

    此致

    Yong Kim