This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2543:使用 CC-Debugger 刷写代码、而不擦除 XDATA 区域

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/649368/cc2543-flash-the-code-with-cc-debugger-without-erasing-the-xdata-area

器件型号:CC2543
主题中讨论的其他器件:CC 调试器

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。
[问题]
您是否可以使用 CC 调试器和 SmartRF 在不擦除 XDATA 区域的情况下刷写代码数据?
客户希望保留 XDATA 上的某些参数和公报 ID。

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaka、

    这有可能。 要仅擦除选定的闪存页、必须使用闪存编程器的命令行版本。 有关更多详细信息、请参阅用户手册。

    此致、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    感谢您的支持!
    我明白了!

    此致。
    Kaka