This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC85xx-CC2590EM-RD:使用 CC85XXDK 进行链路质量/天线测试?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8520, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/649808/cc85xx-cc2590em-rd-link-quality-antenna-testing-using-cc85xxdk

器件型号:CC85xx-CC2590EM-RD
主题中讨论的其他器件:CC8520CC2590

我正在使用 CC8520和 CC2590开展一个项目。 我拥有完整的设计套件、我正处于设计阶段、等待 PCB 原型设计、开始研究 SMA 天线。 设计套件随附的天线非常昂贵、对于商业设计而言不实用。 通过连接各种天线并使用设计套件发送器或接收器侧和 CC 调试器、是否有任何方法可以查看链路/信号质量?

感谢您的任何想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    CC85xx-CC2590EM 板具有板载 PCB 天线、成本不高。 如果您想使用 SMA 天线、可以将您想要的任何天线连接到板上的 SMA 连接器。

    只需确保选择 SMA 或 PCB 天线的电阻器正确放置。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    是的、我了解天线的详细信息。 为了获得最佳性能、我的设计使用 SMA 天线。 我想知道的是、是否有方法使用 CC 调试器来查看不同天线的链路质量、而不是收听音频流并确定"它是否工作"? 我通读了一份应用手册、其中描述了一种执行此操作的方法、该方法需要定制软件和某种未完全描述的射频评估模块(AN089)。 这肯定是应该能够使用 SmartRF 软件来完成的、因为它必须是使用这些器件的任何设计阶段的标准部分?

    谢谢、

    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    您是否了解过 PPW Commander 工具? 例如、它可以在两个器件之间执行每次测试。

    谢谢、
    Fredrik