This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960:VDDIO 由外部供电

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/649456/trf7960-vddio-externally-supplied

器件型号:TRF7960

您好!

如果 VDDIO 由外部供电(不是由 VDD_X 供电)、VDD_x 是否仍需要去耦电容器?  

是否存在任何定序问题?  IE Vin 必须在 VDDIO 之前出现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacob、

    是的、VDD_X 绝对必须保持去耦电容器。 它是一款可处理许多关键功能的内部稳压器、如果没有去耦电容器、器件将无法正常工作。

    我没有发现任何定序问题、但我相信我们从未真正测试过 VDDIO 在 VIN 之前来源于的情形。 鉴于 VDD_IO 不是稳压器、而只是器件引脚高/低逻辑电平的基准、我的怀疑无关紧要、但我不认为已经过全面测试、因此客户需要在其端进行尽职调查