This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650EMK:CC2650EMK-7ID 的 TELEC 认证

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640, CC2650MODA, BLE-STACK, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/649411/cc2650emk-telec-certification-for-cc2650emk-7id

器件型号:CC2650EMK
主题中讨论的其他器件:CC2650CC2640CC2650MODABLE-STACKCC2640R2F

大家好、团队、

我是 TIJ 的 Yuta Kurimoto FAE。

问: CC2650EMK-7ID 是否通过 TELEC 认证? 您是否有计划在将来获得认证?

TELEC 是 日本业余无线电开发协会电信工程中心

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kurimoto-San、

    如 BLE wiki 上的"如何认证您的产品"文章所述、CC2650EMK-7ID 是一款评估模块、因此未通过任何监管标准的认证。 CC2650MODA 模块采用5x5 QFN 封装的 CC2650、已预先通过相应数据表中注明的多种监管标准的认证、包括 ARIB STD-T66 (日本)。 如果您使用 CC2650/CC2640/CC2640R2F 进行自己的布局、则可以使用 BLE-Stack SDK 中的调制解调器测试 HCI 供应商特定 API 来执行所需的 AirB/TELEC 测试。

    祝你一切顺利