This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650使用射频内核在 RX 之后自动发送数据包

Guru**** 2600335 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/649084/cc2650-cc2650-automatically-transmit-packet-after-rx-using-rf-core

器件型号:CC2650

在 CC2650上接收到任何正确的专有模式数据包后、我希望能够自动发送预先确定的数据包、而无需使用主 CPU。 我曾想使用涉及802.15.4模式命令的 Hack、但是否有更好的方法?

非常感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 James

    这应该可以通过使用命令链接来实现、并将 RX 命令链接到 TX 命令:
    RF_ cmdPropRx.pNextOp =(RFC_radioOP_t*)&RF_cmdPropTx;
    如果接收到数据包、CMD_PROP_RX 命令将为 true、否则为 false (请参阅 TRM 的表23-150)。 这意味着如何继续 CMD_PROP_RX 的规则应为 COND_STOP_ON_FALSE (请参阅表23-7)。 如果该命令返回 true、则运行下一个命令(TX)、如果返回 false 则停止。

    BR
    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、这正是我所期待的-昨天晚上、我们看到了"下一个操作指针"、它恰好出现在技术参考手册中一次、但没有说明它的位置!