This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SmartRF Studio 7 -连接到 CC调试 器的 CC1101寄存器的基本读取

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/648899/smartrf-studio-7---basic-read-of-a-cc1101-registers-connected-to-a-ccdebugger

主题中讨论的其他器件:CC1101

您好!

很抱歉、我的问题可能看起来很基本、但我开始使用 CC1101和 TI 工具学习。

我购买具有 CC1101芯片和天线的简单电路板。 安装 CC 调试器和 SmartRF Studio 7的所有软件。

一切运行良好、CC1101已在 SmartRF Studio 中得到体现。

此时、我只需使用 SmartRF Studio 的"寄存器导出"功能备份 CC1101板的原始配置。

但是、每次  我们更改 模式或 选择 模板时、我会看到 SmartRF Studio 的寄存器窗口中的寄存器值发生变化。  

那么 ,在“寄存器导出”作为配置备份之前,是否可以从使用的芯片中读取和显示寄存器配置?

感谢你的帮助

Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、当您在 SmartRF Studio 中执行"寄存器导出"操作时、您不会从芯片中读取数据、您会得到给定数据速率等的建议设置 如果更改了预定义设置,则建议的设置也将更改。

    您通常需要做的是从最接近您需要的预定义设置开始、并更改可释放的寄存器(通常为数据速率、频率等)。 当您使其按预期工作时、保存设置(文件->保存配置)并执行寄存器导出、然后在代码中使用这些寄存器。