This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7964A:TRF7964A VDD 问题和输出功率问题

Guru**** 2524780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/648869/trf7964a-trf7964a-vdd-issues-and-output-power-issues

器件型号:TRF7964A

您好!

在所有参考设计中、VDD_PA 连接到 VDD_RF。

  1. 是否可以通过扩散源提供这两种电压?
  2. 我能否 关闭 VDD_PA 并继续请求 VDD_RF
  3. 我能否获得 TRF7964S 的 Tx 功率 与温度间的关系图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ofer、

    1) 1) VDD_RF 和 VDD_PA 完全不由外部供电、这些引脚用于需要滤波电容器才能正常运行的器件内的内部稳压器。
    2) 2)根据上述信息、不能。
    3) 3)我们没有这样的图表、抱歉。