This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无线电和#39;工作温度高达125°C

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540T, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/648170/radio-s-that-work-up-to-125-degrees-c

主题中讨论的其他器件:CC2540TCC2530

大家好、

2.4GHz 器件中是否有无线通信器件、可在-40°C 至125°C 的温度范围内运行?

-Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    是的、CC2530/31和 CC2540T。

    谢谢、
    Fredrik